欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

小型切割机的种类与优点

  • 2023.08.10 13:18:54
  • 米思米
  • 1836

·         圆锯

·         锯片切割机


圆锯

利用电动机让圆形“锯片”旋转,从而切割材料的电动工具。

小型切割机的种类与优点

优点


·   与锯和曲线锯等手动工具相比,可以更快、更美观地切割直线。

·   圆锯不仅适合用于切割木材,还可用于切割金属、砖、混凝土、瓷砖等各种材料。

用于切割木材等。

小型切割机的种类与优点

【注意事项】

· 由于其使用便利,因此其使用范围广泛,但另一方面,其导致的职业事故也较多,由于容易引发严重事故的,因此需要对其基础操作知识进行培训。

· 请根据要切断的材质选择相应的工具和锯片。


锯片切割机

用于切割钢管、水管等管材以及圆钢的高速切割机。

小型切割机的种类与优点

优点


·   与高速切割机(砂轮切割)相比,其可以大幅度提升一片锯片能够切割的数量,因此非常经济。另外,也不会像砂轮切削一样产生粉尘。可用于切割铝材、聚乙烯材料。

小型切割机的种类与优点

小知识   关于正确的使用方法

· 开工前检查要点

 使用前务必进行检查。除了确认外观上是否存在损伤,以及电源线、插头有无异常外,还应在切割作业前进行试运行,以确认安全装置、止动销、防护罩等是否正常工作。

· 作业中的注意事项

 按下手柄的速度过快可能会导致砂轮破裂。当切割时间超过1分钟时,请在中途暂停切割,空载运行10~20秒,让电机冷却。干式使用时,如果使用水或切削油,根据具体种类不同,有些可能会在切削过程中产生火花,从而导致着火,所以请勿使用。

【注意事项】

高速切割机不适合用于切割铝和PVC。切割此类材质时请使用锯片切割机。

要点如下!

· 请确认切割对象材料以及最大尺寸(mm)。

· 请确认电源(V)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities